This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:与 ADS4149的行为相关

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384244/ads4149-regarding-behaviour-of-ads4149

器件型号:ADS4149

工具与软件:

您好!

      我正在尝试在我的电路板上测试 ADS4149、并附上了我的电路板的原理图。 我进行了以下测试。

1)我断开了 ADS4149的输入(电路板中未安装的 R98、R98、C94、C93)并捕获了 FPGA 中的数字输出。 输出电压大约为0.90V。 这是 ADS4149的正确行为吗?

2) 2)我进一步删除了输入的偏置(未安装的 R96、R97)、并再次进行捕获。 这次也是0.90V。 PL 也确认此测试。

e2e.ti.com/.../8372.ADS4149.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur、您好!

    是的、模拟输入应该为0.9V 的 DC 值。 这是这两个模拟输入引脚上的共模直流偏置。

    此致、

    Rob