This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:ADS131M08EVM 采样率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384697/ads131m08evm-ads131m08evm-sampling-rate

器件型号:ADS131M08EVM

工具与软件:

您好~

对 ads131m08evm 施加1kHz 方波。

如果在 ads131m08evm 程序中采样率设置为4K、则它作为三角波而不是方波进行测量。

在32k 采样率下、会出现方波形状、但它与源不同。

随附了1kHz SORCE 波形、Ek 采样1K/4K/16K/32K 测量波形。

奈奎斯特定理指出、采样率应大于两倍。

1.当采样率是4k 的时候、为什么测量为三角波、如何得到和原始信号一样的信号呢?

2.为什么即使是32K 的原始信号也是不同的?

3、恢复与原始信号相同的采样速率是多少?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 kwon:

    请参阅下面的答案。

    奈奎斯特定理指出、采样率应大于两倍。

    DL: 两倍采样率是 理论上的最低要求。 采样率越高、一个周期内的样本越多、恢复的信息就越多。

    1.当采样率是4k 的时候、为什么测量为三角波、如何得到和原始信号一样的信号呢?

    DL:当使用4ksps 采样率对1kHz 周期信号进行采样时、每个周期只能获得4个样本、ADC/GUI/EVM 会显示我上文所述的预期结果。  

    2.为什么即使是32K 的原始信号也是不同的?

    DL:ADC 有一个内部数字滤波器、它需要一些时间来使信号稳定、尤其是当您的输入是方波信号(阶跃输入)时。  

    3、恢复与原始信号相同的采样速率是多少?

    方波信号(步进输入)对于数据采集系统设计始终至关重要。 可以选择一个没有任何内部模拟或数字滤  波器的 ADC、此外、还必须使信号链中外部有源或无源滤波器的带宽更宽、以便这些滤波器不会对步进输入信号产生任何影响。

    BR、

    戴尔