This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2518:时钟和转换时序

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384334/tla2518-clocks-and-conversion-timing

器件型号:TLA2518

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户对时钟和转换计时有几个问题。
是否可以回答以下问题?

1.当客户是时 不会 使用均值滤波器时 、它们是否可以忽略 OSC_SEL 和 CLK_DIV[3:0]设置? 它们似乎仅用于取平均值模块。

2.手动模式优于动态模式有哪些优点或用例? 由于通道选择没有延迟、动态模式似乎更好。

3.图1 (转换周期时序)意味着什么?
  这是否意味着用户必须将 CS 拉为高电平才能启动转换、必须手动将 CS 拉为低电平才能开始采样?
  或者是否会在转换完成时自动启动 Acquisition (采集)。 它会通过 ADC 拉取 CS 吗?
  

4.产品说明书中的 Tacq 为400ns (最小值)。

当使用 SPI 的50MHz 时、12个时钟将为240ns、因此似乎无法实现400ns 的 Tacq。
这是真的吗?

5.什么是静默采集时间和静默转换时间? 我从数据表中找不到任何解释。

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    可以、在禁用均值计算功能时、OSC_SEL 和 CLK_DIV 字段可保留为默认值。

    2.简而言之、在一些客户应用中、SDI 通道选择到 SDO 通道数据的2个转换周期延迟并不是很重要。 如果从同一通道连续读取多个转换、通常会选择手动模式。 要切换通道、将写入 manual_Chid[3:0]字段。 对于某些客户、最好是向开关通道进行此寄存器写入、以便始终在 SDI 上包含下一次转换所需的通道地址。 动态模式可缩短您希望通道切换以及该通道数据输出的延迟。

    3.是的、CS 需要由控制器保持为高电平至少 t_conv、然后设置为低电平以启动下一个转换周期。 CS 将不会由 ADC 控制、也不会自动完成。  

    4.是的、您是对的、但 ADC 的最大采样率额定值仅高达1Msps。 对于1MSPS 时的转换、  应使用大于13.5 MHz 的时钟(包括转换和采集时间)。 更高的时钟频率可用于器件寄存器的数字读取/写入以及 GPIO 操作。 在模拟输入的转换过程中、SCLK 不应高于30 MHz、因为这将超出所需的400ns 最小采集时间。  

    5、安静采集时间最好在 本技术手册中说明。 在您在问题3下包含的图形中、它列为"t_quiet "。 安静转换时间也称为安静孔径时间。  td_cnvcap 期间的任何噪声都会对正在进行的转换的结果产生负面影响、而 TQT_ACQ 期间的任何噪声会对后续采样的采集产生负面影响。 请参阅下面的、了解它们在时序图中的位置。 而在这里、CONVST 是 CS。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel-San、

    感谢您的详细解释!

    我的客户还有其他问题。

    3. 是的、CS 需要由控制器保持高电平至少 t_conv、然后拉低以启动下一个转换周期。 CS 将不会由 ADC 控制、也不会自动完成。  [报价]

    因此、客户可以 通过将 CS 拉至高电平的时间来设置 t_conv? 当 t_conv 的时间比最大转换时间600ns (来自数据表)长得多时、是否会提高测量的精度?

    4. 是的、您是正确的、但 ADC 的最大额定采样率仅高达1MSPS。 对于1MSPS 时的转换、  应使用大于13.5 MHz 的时钟(包括转换和采集时间)。 更高的时钟频率可用于器件寄存器的数字读取/写入以及 GPIO 操作。 在模拟输入的转换过程中、SCLK 不应高于30 MHz、因为这将超出所需的400ns 最小采集时间。  [报价]

    我认为 t_ACQ 取决于用户将 CS 拉低多长时间、还是 t_ACQ 取决于 SCLK 频率(1/f * 12个时钟)?

    5.  本技术手册对安静采集时间进行了最好的解释。 在您在问题3下包含的图形中、它列为"t_quiet "。 安静转换时间也称为安静孔径时间。  td_cnvcap 期间的任何噪声都会对正在进行的转换的结果产生负面影响、而 TQT_ACQ 期间的任何噪声会对后续采样的采集产生负面影响。 请参阅下面的、了解它们在时序图中的位置。 而在这里、CONVST 是 CS。  [报价]

    我在数据表上找不到安静的转换时间。 我可以假设 在转换后 CS 被拉至低电平之前它是10ns 吗?

    此致、
    Kei Kuwahara

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许启生

    T_CONV 是 ADC 在采集输入信号后在其采样电容器上转换输入所需的时间、因此无论采样率或 CS 保持高电平有多长时间、该时间通常保持固定。 保持 CS 较高的时间不会提高精度、因为输入信号电压已在采样电容器上进行采样、也不会改变。  

    随 SCLK 和采样率而变化的是 t_acq。 正如您所说的、对于这个器件、它将需要12个 SCLK 周期、加上一点开销。 T_ACQ 实际上将确定输入信号在所需精度范围内稳定所需的时间。

    是的、数据表中未提供 t_quiet、但它等于给定的安静采集和安静转换时间中的10ns (最小值)。 我将与系统讨论是否可以在下一个数据表修订版中澄清这一点、以表明它们是相同的。  

    此致、
    Joel