This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:呼吸和 ECG 的 ADS1292R 寄存器设置示例

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380052/ads1292r-ads1292r-register-settings-example-for-respiration-and-ecg

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

您好!

是呼吸和 ECG 的寄存器设置示例。 我可以得到良好的 ECG 但没有呼吸。

I ANM 使用以下设置:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    感谢您关注我们的 ADS1292R。 您是否已查看 ADS1292R 数据表第8.3.10.4节和第9.1节中的材料?

    此外、用户通常会发现大电缆阻抗(即5 -10kΩ)会给呼吸测量带来过多噪声。 您能否检查电缆阻抗?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在9.1中看不到任何有用的信息。 但我回顾了两个建议的段落。

    仍然我可以得到 ECG 但没有呼吸(不是在所有-意味着噪声是没有问题)。

    您能否帮助您确定我们的寄存器设置是否正确、或者您能否提供可用于呼吸的寄存器设置(用于 ADS1292R TI EVM)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是否有机会查看我的回复?

    Cezar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezar、您好!

    因为我最近几天不在办公室,请原谅我的延误。

    RESP1和 RESP2寄存器设置看起来正确。 呼吸通道(CH1)上的数据看起来是什么样的? 我注意到您使用的是增益= 6 -降低增益是否有帮助? 第63页提供了针对32kHz 和64kHz 调制频率的建议增益和相位设置建议。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    RESP_FREQ =0 (设置为32KHz)

    我们要测量 RESP_MODP 和 RESP_MODN 上大约62KHz 的信号。 不应该是大约是32KHz 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cezar:

    您使用的是内部还是外部振荡器(即 CLKSEL = 0或1)? 如果使用外部时钟、振荡器频率是多少?

    此致、

    Ryan