This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:电极接触状态

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383604/ads1299-electrode-contact-status

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

工具与软件:

您好!

我们 使用 ADS1299进行 ECG 采集。  

我们想知道在任何特定实例中是连接了所有电极还是连接了单个电极。  ECGP 和 ECGN 皮肤到电极接触状态检测可使用导联脱落检测功能。

RLD 电极是否有此类参数?

是否可以单独了解电极的接触状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedashree:

    很抱歉错过此帖子。

    可以使用直流导联脱落检测功能来监视每个电极的连接状态。 可以直接从状态字(在转换数据之前)中的 LOFF_STATx 位读取电极连接状态。

    此外、您还可以使用交流导联脱落检测来监测电极连接阻抗的变化。 注:此方法是  不会 它能够区分 INxP 和 INxN 输入;相反、它监测差分引线连接。 通过分析在导联脱落激励频率处出现的信号幅度、在软件中监测接触质量。

    我们在 ADS1298产品文件夹中提供了一些应用手册和文章、这些手册和文章也可能很有用、因为它们还适用于 ADS1299导联脱落检测:

    https://www.ti.com/product/ADS1298#tech-docs

    您可以在下面的 BIOFAQ 页面上找到其他有用的建议。

    指向 BIOFAQ 主页的链接

    此致、

    Ryan