This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:12导联 ECG 可行吗?

Guru**** 2769595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384752/ads1299-is-12-lead-ecg-possible

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298R

工具与软件:

您好!

我正在使用 Open BCI 的 Cyton、其中包含具有8个通道的 ADS1299。 为了获得12导联 ECG、他们建议使用另外一个带有 ADS1299的名为 DAISY 模块的电路板。 基本上正在使用两个 AFE。

我想了引线1、2、3的连接。 至于胸部导联 V1-V6、有 ADS1299中没有可用的 WCT 引脚 如 ADS1298R。 那么、在我的案例中、我应该如何参考 V1-V6导联?

是否有可能使用 ADS1299实际采集12导联 ECG?

请引导我完成这个过程。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好- ADS1299没有集成的 WCT 生成电路。 要测量模拟胸导联、必须设计一个分立式加法放大器电路、来平均 RA、LA 和 LL 电极的电势。

    否则、最好的解决方案可能是用软件推导出所有主导联、WCT 电压和胸部导联。 理论上、您可以通过相对于 GND 单独测量每个电极、然后在后处理中计算导联来实现这一点。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 推荐可能的解决方案。

    如果 WCT 的计算是在软件中完成的、您提到了要相对于 GND 单独测量的主要导联。 这里的"GND"是什么?

    它是 BIASOUT、AVSS 还是任何其他连接?  

    在 ADS1299的数据表中、其值如下所示、

    因此、我必须将 Biasin 路由至每个主要导联、并测量信号与 BIASREF 的关系?

    请澄清。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vedashree:

    你不会将 Biasin 用于此目的。 当通道配置为测量 Biasin 时、结果将为(Biasin - BIASREF) x Gain。 在该设置中、通道输入引脚与 PGA 断开连接。

    对于单端输入、负输入可以是任何恒定基准、例如 GND 或1/2 Vs (即 BIASOUT)。 当您计算两个输入之间的差分电压时、共模将消除。  

    此致、

    Ryan