This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9218:ADS9218

Guru**** 2967060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, ADS9218, ADS9217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386240/ads9218-ads9218

器件型号:ADS9218
主题中讨论的其他器件: ADS9217、ADS9219

工具与软件:

您好!

在 ADS921x (SBASA74B–2023年1月–2024年5月修订)的数据表中、有一个示例初始化序列不适用于 ADS9218。

"本节中描述的初始化序列不适用于 ADS9218"  

ADS9218正确的初始化序列是什么?与此处所述的序列有何差异?  

刻度

Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的提问。

    完全发布的器件(如 ADS9218)将不再需要 初始化序列。 ADS9218已于2024年5月全面上市、因此数据表已更新、以反映这一点;由于 ADS9217和 ADS9219尚未发布、因此数据表中的序列会保留下来。 所有器件发布后、无需保留数据表上的序列、并且所有器件都会被一同删除。  

    也就是说、如果您确实有 ADS9218发布之前的器件、则仍然需要初始化序列、否则可以跳过初始化序列。  

    如果需要、我可以直接与您确认您的器件是预发布版还是后发布版。  

    此致、  

    Yolanda