This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:同步多个 ADC12DJ5200RFEVM 板

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, LMK04828, LMX1204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385879/adc12dj5200rfevm-synchronizing-multiple-adc12dj5200rfevm-boards

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 LMX1204EVM

工具与软件:

我的团队已设置了一个系统、其中使用两个 ADC12DJ5200EVM 板通过 FMC 总线连接到 Xilinx VCK190EVM 板、以10GHz 速率对2个模拟输入进行并发采样。  我们使用 ADC12DJ5200RFEVM GUI 软件为每个电路板配置外部时钟、5000Mhz 外部 FS 选择、JMODE30、无同步输入信号。  我们将以5.0Ghz 的频率将 DEVCLK (J10)输入驱动到每个电路板、并以250MHz 的频率驱动外部参考时钟输入(J17)。  两个输入时钟均锁定至10MHz 参考。

该系统在子类#0模式下正常运行、无并发采样、无 ADC 同步或确定性延迟。  我们关心的是子类#1模式。  我们阅读的有关同步多个 ADC 的所有内容都意味着每个 ADC 必须接收相同的 SYSREF。  一些文章甚至指出必须匹配布线长度、以便每个 ADC 接收完全相同的 SYSREF。

在我们已经实施的系统中、这种情况几乎不是这样。  在本例中、每个 ADC 都会接收由其板上的 LMK04828芯片生成的 SYSREF。  两个 SYSREF 可以彼此异相、相位差会因下电上电而异。  然而、相位差并不是完全随机的、它们总是以整数个250MHz 时钟周期出现相位差。  该整数从0到31不等、并已通过查看带有示波器的两个 SYSREF 来验证。  SYSREF 分频值设置为32。

这样的系统能否在子类1中以确定性延迟设计并使用两块 ADC 板同时进行采样、从而正常运行?  或者、我们是否必须使用电路板的 SYSREF_SMA 输入(J2)并使用锁定到5GHz 和250MHz 时钟的250MHz/32时钟进行驱动?

此外、我们还想知道是否可以使用两个 ADC 板副本同时采样。  数据表中的句子"为了使转换器之间的时序保持一致、必须提供稳定且匹配的电源电压和器件温度"。  这两个 ADC 似乎需要位于同一电路板上、并且可能需要连接到同一个散热器才能满足该要求。

最后是一个有关 SYSREF 校准的问题。  这似乎是一个有用的功能、但对于需要并发采样的子类1应用而言并非如此。  SYSREF 校准会调整每个 ADC 的 tAD 值、并且可能以非常不同的方式对其进行调整。  如果以不同方式调整它们、则会使每个 ADC 的采样点处于不同的时间点、这与并发采样所需的时间点相反。  是否推荐使用并发采样技术来使用 LMK04828芯片调整 ADC 的 SYSREF 时序、而不是使用自动 SYSREF 校准?  或者、是否建议使用并行采样技术进行自动 SYSREF 校准、如果结果足够接近、则只需将每个 ADC 的结果调整为两个校准结果的平均值、使两个 ADC 中的结果相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我建议将参考频率应用于多个电路板上的方法是在 ADC EVM 上使用 SYSREF SMA、这是 LMK04828的输入、它有一种称为直接参考频率分配的操作模式、可以采用输入时钟并将其分配到输出端、而无需在 LMK 内部对其重新计时。 现在、为了进一步保证系统同步、我建议使用上游时钟源、请参阅下面提供的方框图。 我过去使用这种设置成功同步了两个 ADC EVM。 在此设置中、除了 JESD 链接所需的参考时钟之外、还使用 LMX1204EVM 为两个 ADC 板提供采样时钟和参考频率。  

    在实际系统中、大家需要使各个 ADC 的电源和温度保持一致、但在实验室环境中、可以假设这两个板非常适合进行评估。

    为了在这些非常高的5GHz 采样频率下正确采样 sysref、需要进行 Sysref 校准。 为了进行 sysref 校准、有两种方法自动 sysref 校准、这两种方法将调整 ADC 的采样 实例以与 sysref 边缘对齐;此外、sysref 窗口化将采用不同的延迟步骤对 sysref 进行采样并报告最适合对 sysref 进行采样的实例、而无需更改 ADC 的采样实例。 这两种方法都适用于 sysref 对齐、并且在两种情况下、您都可以使用 ADC 的 tad 功能来进行精确采样。粗调和精细设置、粗调允许以1ps 的步长进行调节、精细设置的步长为19fs。  

    此致!

    Eric Kleckner