This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263 - FIR 配置中的频率响应?

Guru**** 2518930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386159/ads1263-ads1263---frequency-response-in-fir-configuration

器件型号:ADS1263

工具与软件:

您好!

ADS1263数据表指出、使用 FIR 数字滤波器、我们有以下组合:

-第一级滤波器,'SINC5'形状,输出速率为14 400 SPS (图9.15 ),使用内部振荡器

-输出频率为600 Hz 的第二级滤波器

-然后 FIR 级输出速率为20sps 和形状见图9.22

问题是我们不知道第二级的滤波器响应是这样的配置:我们知道它从14 400降低到600 sps ,但使用什么频率形状?

图9.22是 FIR 级+第二级的组合还是仅 FIR 级的组合?

第二级是否有'SINC1'滤波器形状?

20Hz 时从输入到 FIR 输出的整个滤波器形状是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    sinc 滤波器传递函数由等式14给出、因此对于 FIR 以外的每个滤波器类型、应该非常清楚

    我们不提供 FIR 滤波器的公式、但在第9.3.10.2节中提供了频率图。 这些图表示所有滤波器级的完整频率响应

    -Bryan