This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:我们开发 AFE5818时、在相同的输入信号和配置条件下、我们发现我们自己开发的 AFE5818电路板几乎比 AFE5818官方开发板信号小10倍。 C

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385914/afe5818-when-we-developed-afe5818-under-the-same-input-signal-and-the-same-configuration-conditions-we-found-that-the-afe5818-circuit-board-developed-by-ourselves-was-nearly-10-times-less-than-the-official-development-board-s

器件型号:AFE5818

工具与软件:

当我们在相同的输入信号和相同的配置条件下开发 AFE5818时、我们发现自己开发的 AFE5818电路板几乎比 AFE5818提供的官方开发板信号小10倍。 您能说明一下原因吗

当输入信号为5MHz 50mV 且上部计算机软件配置为最大增益时、实际信号采集情况如下图所示
1) AFE5818EVM 官方开发板的数据采集波形有限

2) AFE5818自主开发的电路板数据采集波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    预期输出将是 input * gain。 输入为50mV、在这种情况下、我们可以假设增益为40dB。 这意味着增益为100。 然后、预计会饱和。 您的定制电路板可能会有一些衰减、因为哪个信号不饱和。   

    您是如何发出信号的? 接触松动是否会导致额外的衰减?