This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1204:方框图 Z 变换

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1204, ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383399/ads1204-block-diagram-z-transform

器件型号:ADS1204
主题中讨论的其他器件: ADS1202

工具与软件:

早上好、
我正在寻找 ADS1204 Σ-Δ 转换器的展示(块图 Z 变换)。 为了能够对我的模拟采集链进行精确计算、我需要 ads1204转换器的不同增益和结构。  

可以帮帮我吗?

祝你一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    ADS1204只是一个调制器、在第18页的图29中有一个结构方框图。  数据表技术规格基于使用一个过采样率为256的 SINC3结构的数字滤波器。  以下有几份应用手册可能会对您有所帮助:  

    第二个链接讨论的是 ADS1202、但它也适用于 ADS1204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息、但我搜索积分器的值(图29、第18页中结构的方框图)。 积分器1 =积分器2 = z^-1/(1-Z^-1)或 积分器1 = z^-1/(1-Z^-1)、积分器2 = 1/(1-Z^-1)? 无增益?  这些元素将让我量化我的模拟通道

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    ADS1204没有增益块。  请参阅本文是否有帮助: https://www.ti.com/lit/an/slyt423a/slyt423a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好? 好的、所以增益= 1、对于积分器1和积分器2、值为 Z^-1/(1^-1)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我有一个文档要发送给您。  如果我通过您的 e2e 个人资料电子邮件与您联系、是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    谢谢

    祝你一切顺利