This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:电压测量问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384061/ads1015-the-problem-of-voltage-measurement

器件型号:ADS1015

工具与软件:

我的问题是我需要测量差分电压。 测量时、当两个点处于开路状态时、可能会测量到较低的值。

连接100欧姆负载后、测量值变为0。 我想问一下这种情况是如何发生的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="613336" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384061/ads1015-the-problem-of-voltage-measurement 测量时,当两个点处于打开状态时,可能会测量较低的值。

    您能解释一下"两点开放"是什么意思吗?

    此处的电路图可能会有所帮助。  

    这个100欧姆"负载"连接在哪里?  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我的意思是测量 ain0和 ain1之间的差分电压以及 ain1开路状态。

    它在 ain0和 ain1之间连接100欧姆电阻器的另一种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不能测量 AIN0和 AIN1之间的差分电压、这是一个非常好的配置。

    您需要更清楚地了解"已打开的状态"的含义、因为此图中仍不清楚问题是什么。

    您打算使用 ADS1015测量哪些重要信号?

    100欧姆电阻器是否会用作分流器来测量电阻器上的电流/电压? 您是否使用电流源或电压源作为激励来在该电阻器上生成电压?

    请尽可能详细

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我称案例1的状态为"打开"。 我可以测量  AIN0和 AIN1之间的差分电压、但该值低于我的预期值。

    然后我将使用 LAN 开关、使情况1为情况2、 我还测量 差分电压、该值变为0。 实际上、该值不是0。

    那么情况可能是什么样的问题呢?

    您打算使用 ADS1015测量哪些重要信号?
    -->直流电压。

    100欧姆电阻器是否会用作分流器来测量电阻器上的电流/电压? 您是否使用电流源或电压源作为激励来在该电阻器上生成电压?
    -->我将 测量电阻器上的电压、并使用 电压源 生成电阻器上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在案例1中、所测量的差分信号是多少? 对于这一读数、ADC 的输出代码是什么? 您是否在外部测量这个差分电压信号、或者如何确定读数低于预期?

    正在使用的满量程范围配置是什么?

    ADC 的二进制输出代码采用二进制补码格式、这意味着一个满量程输入将对应于7FF0h、而不是 FFF0h。 如果没有考虑到这一点、则可以将数据解释为应该值的一半。  

    从数据表的数据格式第8.5.4节:

    您是否已确保您提到的"LAN 交换机使 case1为 case2 "电路正常工作? 此电路未显示在您的捕获中。

    ADC 读数应与电阻器两端的电压相对应。 如果未正确实现、可能是导致读数为零的原因、因为输入引脚上没有实际电压。

    目前还不十分清楚所提供的问题可能是什么。

    此致、

    天使