This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:将 ADS1018IDGST 与数字隔离器 ISO7841或 ISO7741连接

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7841, ADS1118-Q1, ADS1018-Q1, ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383019/ads1018-q1-interfacing-ads1018idgst-with-digital-isolator-iso7841or-iso7741

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7741、 ISO7841、 ADS1118-Q1、 ADS1018

工具与软件:

为了提供数字隔离、我计划将 ISO7741/ISO7841 与模拟 SPI ADC ADS1018IDGST 配合使用。 您能不能就 电路设计提出您的意见和任何具体建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy:

    我们将在几天内与您联系、因为我们因7月4日假期不在办公室。 谢谢!

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的答复。 我将等待您的回复。

    此外、您是否还可以建议将 ADS1018-Q1 引脚对引脚兼容性作为替代方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy VK:

    与 ADS1018-Q1引脚兼容的唯一一个其他器件是 ADS1118-Q1、这是16位版本

    您在寻找哪些电路设计? ADC +数字隔离? 如果是这样、您只需将适当的通信引脚连接到隔离器引脚、实际上并不需要推荐电路/原理图

    如果您还需要其他信息、请对您的问题非常具体

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我需要对 SPI 通信使用数字隔离、而我的电路专为汽车应用而设计。  对于数字隔离器系列的 这些要求、您有什么具体的建议吗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy VK:

    如果您有关于使用哪种隔离器的问题、请在隔离论坛中发布您的问题。 该团队将更好地了解哪种器件更适合您的应用。 如果您对 ADC 的运行有疑问、该论坛会提供更多信息。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我对这款 ADS1018-Q1 ADC 有一些疑问。 对于 EMC、我要将4KV 突发、+/-8KV ESD 接触放电 信号应用到 我的设计中。 另外、ADC GND 也 直接显示在这些 EMC 测试的图片中。 您可以针对此测试用例建议使用任何推荐的 EMC 滤波器吗?

    此致、

    Bincy V K   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bincy VK:

    ADS1018-Q1的 ESD 等级可在数据表的第7.2节中找到:

    请注意、根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001规范、对于 HBM 模型、该器件的额定值为2kV。

    采用超过器件额定值的静电放电可能会对器件造成损坏。

    为防止较高的 ESD 电压、为器件提供外部保护可能会有所帮助。 可将 TVS、肖特基二极管或额外的串联电阻添加到器件的模拟输入端。

    输入电阻过大的问题在于测量中增加的误差量。  由于具有开关电容器输入级、因此有一定量的偏置电流从 ADS1018汲取。 由于电阻器上的压降、添加一个与输入串联的高阻值电阻将导致误差。  最好将该输入串联电阻保持在1k 或更低、以避免该测量误差。

    从经验法则和 EMI/EMC 的角度来看、建议将电路板的 GND 连接或返回到相同的电压或基准。

    查看该应用手册、了解 EMC 合规性测试可能会有所帮助。 它可能会为您提供一些有关布局和其他有用信息的其他提示:

    精密 ADC 系统的 EMC 合规性测试(修订版 A)

    以下是一些其他资源、可能会有所帮助:

    接口保护入门|德州仪器 TI.com

    用于实现 EOS 抗扰度的 Δ-Σ ADC 系统输入的稳健设计–PLC 模拟输入模块|视频|德州仪器 TI.com

    用于保护 ADS131M0x ADC 免受电气过载影响的电路

    系统级 ESD 电路保护的设计注意事项

    此致、

    天使