This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53202:关于 DAC53202、OUT0和放大器的操作;OUT1

Guru**** 2505885 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1380129/dac53202-about-the-operation-of-dac53202-out0-out1

器件型号:DAC53202

工具与软件:

你好。

我想知道 DAC53202的功能。
我目前在使用 DAC53202的产品上遇到问题。
噪声似乎混入了 DAC53202的 I2C 信号中、导致其发生故障。
故障如下:
在 DAC 输出期间、OUT0和 OUT1有时会意外进入高阻抗状态。
当出现该状态时、即使输出设置已复位、OUT0和 OUT1也会保持高阻抗。
如果 DAC53202的 VDD 关闭后再次打开、它将在此之后正常运行。

是否有一个功能可以在发生未经授权的通信等情况下执行这种保护?
如果存在这样的功能、如何在该保护运行后将其禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享原理图? 您能否共享噪声 I2C 信号的示波器捕获?  

    对于未经授权的命令无法提供保护。 DAC 通道具有高阻抗断电模式、但除非发送断电命令、否则不会激活此模式。  您是否能够将0x1201 (如果使用内部基准)或0x0201 (如果不使用内部基准)写入寄存器0x1F 以使 DAC 恢复至加电模式?

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将共享电路图和信号波形。

    发生问题时未获取 I2C 信号波形、但可以确认噪声情况。

    同样、在问题重现后、0x03F9被写入寄存器0x1F、但未返回上电模式。 在将1010写入寄存器0x20 (公共触发器)的 RESET 位后、如果将0x03F9写入寄存器0x1F、则它返回上电模式。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图看起来可以。 VDD 是否也有噪音? 能否在导致输出变为高阻抗的噪声事件之一期间在示波器上测量 VDD? 也许电源受到冲击、导致器件最终处于未定义状态、该状态由下电上电或软件复位固定。  

    这看起来像是几伏特的噪声、会导致 I2C 线路达到~7V。 这超出了器件的绝对最大额定值、并可能会随着时间的推移而损坏器件。 最佳解决方案是消除该噪声源。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VDD 中也会观察到噪声、但不如在 I2C 信号中观察到的噪声大。
    请参阅下面的 CH4波形(绿色)。
    当我们调整此部件中实施的滤波器以降低噪声时、症状有所改善。
    我们尝试了在 VDD 端子上添加电容器等措施、但都没有效果。

    因此、我们怀疑 IC 侧激活了某种保护、因为噪声混合到 I2C 信号中、导致其进入断电模式。 因此、我认为有必要将1010写入寄存器0x20 (公共触发器)的 RESET 位一次、然后将0x03F9写入寄存器0x1F 以返回上电模式。

    此致。

    CH4(绿色)VDD 电压

    波形的效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    器件中没有噪声保护。 VDD 上的噪声超出了器件的绝对最大额定值。 VDD 上的噪声可能导致 DAC 中出现某种锁存情况、或者 I2C 上的噪声寄存器中出现了通过 RESET 命令解决的意外命令。 解决方案可能是去除噪声源。

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过调整 I2C 信号线上噪声滤波器的电路常数来改善该症状。

    谢谢!