This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232REF:数据存储问题

Guru**** 2513465 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1232REF, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385031/ads1232ref-data-storage-problem

器件型号:ADS1232REF
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

工具与软件:

我将使用 TI 的参考硬件 ADS1232REF、并尝试从其转换中收集数据。  软件已加载、我认为成功、电路板正在运行、并在其板载显示屏上显示 ADC 转换数据。  我在"录制"部分中选择了一个目标文件位置,当我单击录制按钮时,它会按照我指定的方式创建文件,并在文件中放置一个标题;

从 Yer 妈妈收集
2024年7月9日8:55 AM
速度=慢速增益= 1

如果我更改增益或速度、它会重写文件、并在我更改该文件时使用新的增益或速度更新该信息。 但是我没有看到采集到任何 ADC 数据、尽管在参考板的板载显示屏上看到了 ADC 转换情况。  无论是否插入板上的 USB 电缆都可能导致问题、因此我假设是存在连接问题。  我已经完成了 TI 文档"ADS1232REF 用户指南"第4.3节中的步骤、但我似乎无法将任何 ADC 数据写入其创建的文件中、仅获取报头信息。  显示屏窗口右下角的"状态"指示最初显示"扫描"、直到我按下"记录"按钮、然后变为"空闲"。   

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。

    您是否看到 D1绿色 LED 已亮起? 您的 GUI 是否如下面的屏幕截图所示? 如果没有、您可能没有将 USB 电缆插入 PC 或笔记本电脑、或者 USB 电缆不好、您需要新的 USB 电缆。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好!

    昨天我在笔记本电脑上安装了 GUI 软件、这是我第一次安装在笔记本电脑(Windows 10)上、GUI 成功采集并显示数据。 如果可能、您是否尝试了另一根 USB 电缆或另一台具有管理员权限的笔记本电脑/ PC? 您能否提供  笔记本电脑/PC 上设备管理器的屏幕截图?  

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在我回复您的电子邮件时、您没有收到我的回复?  我只能在你的网上论坛上回复吗?  
    以下是我在电子邮件中所说的...


    插入 USB 电缆后、我尝试了两根电缆–一根与板一起提供、另一根已知正常工作的电缆。  
    该电路板上没有"D1" LED、但有"D2" LED 亮起。
    SW9选择器开关处于"JTAG"位置、这是否正确?  但我也尝试过"USB"位置、没有区别。  PC 软件"状态"指示会连续显示"扫描"。  
    这似乎是 USB 连接问题、因此需要建议一些措施来尝试允许其进行连接。  
    插入 USB 电缆后、"D2" LED 亮起。  

    我已附件设备管理器的屏幕截图、似乎"Other Device"正在连接"TUSB3410 Boot Device"
    连接到 ADS1232REF 板时、"D2" LED 会亮起。

    我将在另一台计算机上尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Scott、您好!

    我没有看到您的回复、请继续在 E2E 论坛的此主题中进行沟通。

    • 是 D2、我为拼写错误道歉。  
    • SW9 可 用于通过 USB 接口更新 MSP430上的固件。  通常、此开关处于断开状态(连接到 JTAG PROG、而 EVM 上实际上并未安装);仅当要通过 USB 下载固件时、它才打开(USB 模式)、因此只需将 SW9保持在 JTAG PROG 位置。

    您的计算机上的 TUSB3410驱动程序似乎没有正确安装、因为出现了"?" 标记显示在设备管理器中的 TUSB3410引导设备行之前。  完成 ADS1X3X 安装向导后、您应该能够看到如下所示的弹出窗口、请选择"否"来重新安装 TUSB3410驱动程序。

    另外、请在下面查看我的设备管理器、我的笔记本电脑上的软件和 EVM 能按预期正常运行。

    BR、

    戴尔