This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:我想问您从差分模式更改为单端模式的情况。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384183/ads1294-i-would-like-to-ask-you-about-changing-from-differential-mode-to-single-ended-mode

器件型号:ADS1294

工具与软件:

大家好、我有一个问题。  我最初被用作差分模式、但有些情况下我需要用一只手测量心率。

在电路中、从硬件点移除 R158、R163后、通过安装0欧姆电阻(而不是 C228)来测试该电阻。

但是、我不明白我何时查看了值。

1.从 HW 来看、 我想知道在使用单端模式时滤波器的值是否正确。

在差模滤波器中、我保留了正通道、而只将正通道更改为模拟 GND、是否有任何元件可以更改滤波器值?

2. 我想问一下从差分模式改为单端模式时是否有任何固件或配置修改。

我将等待回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dongyeong

    感谢您发帖。 我在办公室里呆了几天,请原谅我的延误。

    ADS1294将始终转换每个通道的 P 和 N 输入引脚之间的电压。 每代码伏特转换保持完全相同(1 LSB =满量程范围/ 2^n)。 唯一的要求是必须按照数据表中的公式保持输入共模电压。 因此、无需更改固件即可支持单端测量。

    此致、

    Ryan