This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:使用 ADS1298ECGFE-PDK 生成 EMG 信号

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383851/ads1298ecgfe-pdk-generating-emg-signal-using-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

工具与软件:

你好

使用 ADS1298ECGFE-PDK 评估套件、我可以通过 ADS1298软件应用(可在其网站上获取)获取 ECG 信号。 但是、数据表和用户手册建议我们也可以使用它来检测 EMG 信号。 我已尝试在工具中修改每个配置、但仍然无法获得 EMG 信号。 您能告诉我如何在 ADS1298ECGFE-PDK 板上获取 EMG 信号以及是否可以在 ADS1298软件工具中查看 EMG 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    尽管由于 ADS1298具有独特的特性、因而我们主要将其作为 ECG 应用的模拟前端加以推广、但从技术上讲、它可用于几乎任何双电位测量。 唯一的限制因素是 ADC 通道的动态范围和采样率。 在 ADS1298中、若要测量 EMG (而非 ECG)、您必须遵循任何特定的寄存器设置。

    此致、

    Ryan