This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:电源时序

Guru**** 2584995 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385828/ads124s08-power-sequencing

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

嗨、团队:

我们在新设计中使用 RTD 至数字转换器 ADS124S08。 请尽快帮您解决以下问题。 特此附上设计的快照。 请注意、我们正处于板启动阶段并着急。

1. IDAC 电流的默认状态是什么?

2.在将 START/SYNC 设置为高电平(3.3V)后、我们尝试通过该转换器测量4线 PT1000 RTD 的 IDAC (在寄存器中设置为1mA)。 即使 RDY 引脚为高电平、ADC 输出也测量为零。 您能否解释一下为什么 IDAC 不流动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    您是否正在处理与 Sobin 相同的项目、Sobin 在此论坛上的以下链接中发布了相同的问题? 如果是、请将您的所有问题保留在同一主题中。 我已在该主题中发布了我的建议、请先仔细检查寄存器设置以获取内部参考。

    ADS124S08:无励磁电流

    BR、

    戴尔