This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:带对齐功能的 ECCN 代码

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385878/dac3482-eccn-code-with-justification

器件型号:DAC3482

工具与软件:

要将组件输入到我们的 PLM 系统中、他们必须拥有 ECCN 代码并说明该代码是适用代码的原因。

此器件(DAC3482)是否存在?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前正在调查此问题、我们将回复您

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们收到了来自全球贸易合规团队的信息:

    DAC3482是一款16位数模转换器(DAC)、采样率高达1.25GSPS、可在–40°C 至85°C 的整个工业温度范围内运行。 它未在任何 ECCN 中枚举、因此 EAR99适用。

    请告诉我们还能提供哪些帮助

    -Kang