This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:关于输入滤波器?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386548/ads1292-regarding-input-filter

器件型号:ADS1292

工具与软件:

你(们)好  

我的客户添加了输入滤波器如下,发现 ADS1292的输出信号将变得非常小。  

您能帮助查看以下输入滤波器是否存在任何问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    高通滤波器的转角频率过高(约20Hz)。 此外、滤波器的通带将信号衰减了近6dB。 请将每个电阻分压器值增加到10MΩ Ω。

    原始过滤器:

    修改后的滤波器(R15和 R10 = 10MΩ Ω):

    此致、

    Ryan