This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278通道错误

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386243/ads1278-ads1278-channel-falied

器件型号:ADS1278

工具与软件:

嗨、团队:

  

项目上下文: 我们在项目中使用 ADS1278 ADC 从多个通道采集数据。 提供给通道的输入信号直接来自我们的 IC、该器件以2kHz 的频率运行、峰峰值电压范围为0至4.95V。

问题描述: 大多数通道的系统工作正常。 不过、我们观察到 ADS1278的通道2突然停止工作。 最初、通道2运行正常、但是与另外一个外设对接后、通道2无法正常工作。。 !

请说明一下...

谢谢、此致、

Aravind。 SR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind SR

    如果器件能够正常工作、但现在仍然无法正常工作、您认为这是 ADC 问题的原因是什么? 在您的测试过程中器件是否损坏? 这是唯一显而易见的解释为什么一个通道会正常工作、然后突然停止工作

    -Bryan