This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:关于使用 ADC&#39的注意事项的查询

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385962/ads124s08-inquiry-on-considerations-for-using-adc-s

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS131M04

工具与软件:

您好!  

我计划开发一个具有以下传感组合的系统、

具有6个通道的① 3线 RTD (IDAC-100)(使用 PT、4AIN/RTD):ADS124S08 2ea

② 4~20mA 4通道:ADS131M04 1ea

您能否确认这种组合是否可行? 此外、在实现此 IC 时、是否有任何具体注意事项或任何我应该注意的问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby Kim:

    ADS124S08非常适合用于测量 RTD。 我们设计了 ADS124S08、可测量各种模拟温度传感器(RTD、NTC、热电偶等)。 有关 ts 的更多信息、您也可以参考本指南:https://www.ti.com/lit/an/sbaa275a/sbaa275a.pdf?RTD=1720702089225&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    ADS131M04可以获得4个-20mA 测量结果。 请记住、M04仅支持内部基准电压、电压为1.2V。 因此、您需要确保分流器上的电压<= 1.2V

    ADS124S08还可以获得4个-20mA 测量结果。 ADS124S08支持更宽的基准电压范围(高达 AVDD)、内部 VREF 为2.5V

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的友好解释。 我有一些关于配置的问题、如下所示、

    1.是否可以有多种配置、如下图所示?

    2.数据就绪是否可以连接在一起、因为它们处于低电平有效状态...?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby Kim:

    我认为这应该起作用,尽管我从未尝试过。 确保所有 ADC 都支持您选择的 SCLK 速度和 I/O 电压。

    如果您要同步两个 ADS124S08的开头、且它们的数据速率相同、那么您只需从 ADS124S08连接1个 DRDY 引脚。 ADS131M04需要自己的 DRDY 引脚、因为 M04的时钟和数据速率与 S08完全不同  

    -Bryan