This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:是否可以通过将 CAPx 电容器增加10倍来增强 PGA 输出滤波?

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386732/ads1263-is-it-possible-to-enhance-pga-output-filtering-by-increasing-capx-capacitor-10-times

器件型号:ADS1263

工具与软件:

大家好!

ADS1263的 PGA 输出由60kHz 差分输出一阶模拟滤波器进行滤波、在引脚 CAPP 和 CAPN 处放置一个4、7nF 电容器。

在调制器采样频率 fS = 921kHz 时、我们直流存在混叠问题、此滤波器引起的衰减仅为-23dB、这是非常低的、还是我错了?

是否可以将 CAPP 和 CAPN 之间的电容值增加至47nF 而不是4,7nF?

它会在 FS 处产生额外20dB 的衰减、从而在直流处混叠。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    请对 CAPx 使用建议的电容值。 向放大器的输出添加过大的电容可能会导致其变得不稳定。 我们的建议考虑了这个因素、以及其它因素、例如、所需的抗混叠数量、同时还平衡了放大器的稳定时间等

    -Bryan