This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04T240W:请求的器件信息

Guru**** 2646525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384409/pth04t240w-part-information-request

器件型号:PTH04T240W

工具与软件:

您好!

我向 TI 询问了  PTH04T240WAZ 的最小功能尺寸(请参阅案例 CS2429751)、因为 TI 支持人员回答说、功能尺寸为多个。  

您能否提供多个值中较小的值?  

注意: 最小特征尺寸 是构成芯片上结构的元素之间的距离、通常称为晶圆节点、技术节点或特征尺寸。 特征的大小以纳米为单位进行测量。 22nm 工艺 µm 指尺寸为22nm 或0.022 μ m。 也被称为"技术节点"和"工艺节点"、早期芯片的测量单位为微米。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guelmary:

    很抱歉这么晚才回答。  

    我会一直到明天。

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guelmary:

    对于晚答深表歉意。 这个模块很旧,不是很常见,我不得不做一些研究。

    我确认了 模块中确实有多个 IC、因此功能尺寸有多个值。 问题是、其中一些 IC 不是 TI 器件。 缺少这些 IC 的特性尺寸信息。 仅为 TI 器件提供最小功能尺寸是否足够?

    谢谢!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好、请根据可用信息提供您可以使用的所有最小特征尺寸。 您能否提供模块内不属于 TI 的 IC 类型? 只是为了对里面的东西也有一个了解。  

    另外、模块的时长是多少? 您能至少在何时确认上次设计更改吗? 这些信息对我的分析也有帮助。  

    非常感谢您的努力!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guelmary:

    这是我可以找到的结果。 我能说的最小特征尺寸是150nm。

    该设计的链接 供应商 最小特征尺寸
    开关升压转换器 德州仪器(TI) 500牛米
    同步降压控制器 德州仪器(TI) 720nm
    扫频 德州仪器(TI) 1um
    温度开关 外部广播 未知
    单路总线缓冲器闸 德州仪器(TI) 150纳米
    避免击穿 外部广播 未知
    双极晶体管 外部广播 未知

    关于第二个问题、该器件于2006年首次发布。 最后一项(就我而言、只是)更改记录在2010年的产品变更通知 PCN# 20100301000中、涉及焊球引脚替代来源的鉴定。  此变更对适用性、形状、功能、质量或可靠性没有预期影响。 我无法在我们的系统中找到任何有关此器件的任何其他更改的文档。

    我希望这对您有所帮助!

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guelmary:

    我还要补充一点、如果您考虑使用此器件进行新设计、我们的产品系列中有一款更新多且性能更好的模块:

    TPSM8287A12.

    请随时查看!

    谢谢

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    元件工程师目前不打算更改模块。 我 将等待请求的信息:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guelmary:  

    您可能错过了以上我的帖子-我已经提供了您请求的信息。 让我再次粘贴下面的内容、并对混淆表示抱歉:

    这是我可以找到的结果。 我能说的最小特征尺寸是150nm。

    该设计的链接 供应商 最小特征尺寸
    开关升压转换器 德州仪器(TI) 500牛米
    同步降压控制器 德州仪器(TI) 720nm
    扫频 德州仪器(TI) 1um
    温度开关 外部广播 未知
    单路总线缓冲器闸 德州仪器(TI) 150纳米
    避免击穿 外部广播 未知
    双极晶体管 外部广播 未知

    关于第二个问题、该器件于2006年首次发布。 最后一项(就我而言、只是)更改记录在2010年的产品变更通知 PCN# 20100301000中、涉及 焊球引脚替代来源的鉴定。   此变更对适用性、形状、功能、质量或可靠性没有预期影响。 我无法在我们的系统中找到任何有关此器件的任何其他更改的文档。

    我希望这对您有所帮助!

    Yann