This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC081C021:当 ADC 未通电时、模拟输入会从电池中消耗大量电流

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC081C021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386227/adc081c021-when-adc-is-not-powered-the-analog-input-draw-a-lot-current-from-the-battery

器件型号:ADC081C021

工具与软件:

您好!  

我有一个 RTC 电路可以在系统断电时继续计时、还有一个电池监控电路可以使用 ADC081C021读取电池电压。 我面临的问题是、当系统不通电时、该 IC 的模拟输入从电池消耗数百微安的电流。 我想知道为什么会发生这种消费。 我的 ADC 电路已连接。 5V_ADC 为系统电源、在系统未通电时为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否验证我的理解是否正确? 当电压从 VA 断开时、您可以看到该器件正在从连接到 VIN 引脚的电池中汲取电流。

    如果是、这是由于该器件的内部 ESD 结构造成的。 如果 在连接 VA 的同时将电池连接到 VIN、则可能会超出绝对最大额定值、从而导致二极管 D1导通、并从输入端消耗过多的电流。  


    我建议实施一种机制、在 VA 断电后消除 VIN 处的信号。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我认为上述情况并添加肖特基到 VA 以切断正向偏置 D1。 消耗的电流减小了、但仍然消耗了很大的电流。