This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:通道输出中的干扰

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382236/ads1299-artifacts-in-channel-outputs

器件型号:ADS1299

工具与软件:

我们看到在完整 ADS1299的所有输出通道上似乎都有~10.4Hz 的杂散和谐波。 更准确地说、它看起来像是基于250Hz 采样率具有24个采样周期的工件、因为使用 ADS1299作为时间基准、由于内部振荡器精度具有器件之间的变化、传感器电缆上拾取的真实60Hz 噪声在 FFT 中的频率略有不同、而工件始终处于相同的频率。 伪影水平不足以从时间图中辨别、但可以在 FFT 中看到、并且远高于本底噪声。 内部 ADS1299测试信号不会出现任何伪影、或者通道输入短接到基准。 这种现象可能是由什么原因引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您发帖。 如果提供外部时钟、音调是否以频率变化? 您用于测试的寄存器设置是什么?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能为我提供一个私人渠道与您沟通吗?

    此致、
    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    因为我在时间银行呆 了几天,所以很抱歉耽误了时间。 如果您仍需要此方面的帮助、请告诉我、我将通过您个人资料中的电子邮件地址与您联系。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、这个问题没有解决、我们仍然希望得到您的支持。