This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:间歇性较大偏移数据-高 SNR 模式下具有较大偏移值

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384667/ads4449-intermittent-great-offset-data--great-offset-value-in-high-snr-mode

器件型号:ADS4449

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在体验间歇性切换数据测量。 例如、一个样本可以是-2500 (以原始单位表示)、记录的下一个样本约为2530。  

请查看以下图片、获取1秒的记录数据。  

以下图片显示了发生切换位的数据。

实际数据不应像这样。 请注意,这是间歇性发生,它可能在短时间内发生,并消失,并随机回来。  

在部署之前、我们对每个电路板都进行了模式测试、并且可以确认数字通信是否正确。  

您对此有什么想法吗?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您能否尝试一个斜坡模式并捕获相应数据、然后让我们看一看数据输出?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复。 我们正在尝试从现场单元中检索模式数据、因为我们无法在内部复制问题。 有了录制的图形后、我将立即向您进行更新。

    谢谢!

    董  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、听起来不错。 谢谢 Dong。