This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:DAC80508ZRT

Guru**** 2509895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386435/dac80508-dac80508zrt

器件型号:DAC80508

工具与软件:

QFN 封装的布局示例和焊盘图案之间存在差异。 焊盘图案展示了0.8mm 方形中心焊盘、中间是0.2mm 过孔。

布局示例(从连接到相应引脚的器件来看、似乎是正确的)显示了具有5个过孔的相当大的中心焊盘。

这种情况令人困惑。

TI 员工:请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    有关任何尺寸、请参阅焊盘图案图。 它们是正确的。   

    请看 DAC80508EVM、实际使用的封装尺寸会与焊盘图案对齐。 (来自数据表的屏幕截图)

    该布局示例可能使用了当时可用的现有16通道器件的封装。 关于布线和器件放置、布局示例是正确的。  

    此致!

    Katlynne Jones