This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2008-Q1:TSC2008TRGVRQ1

Guru**** 2925030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1370595/tsc2008-q1-tsc2008trgvrq1

器件型号:TSC2008-Q1

工具与软件:

您好!

正在使用 TSC2008TRGVRQ1、而且我们的原型运转良好。 我现在看到 IRQ 线路上有很多噪声、它正在锁定微处理器。 我们发现原因是前面板上共享触摸屏的扬声器。 此外、扬声器的 PWM 驱动器会通过连接至机箱的 π 型滤波器。

总体而言、组合导致了它。  

我在数据表中读到、我们可以将电容器添加到4个引脚。 您建议作为起点的价值是什么? 请查看下面的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将于今日稍后作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扬声器是否有长电缆? 有时它们会将 PWM 开关辐射到触摸屏控制器的输入端。

    或者、问题可能是触摸屏控制器接地不良。 您是否可以将触摸屏控制器的电路板移至与放大器电路保持一定距离的位置、以查看中断是否减少? 这有助于确定这是不是辐射问题还是传导问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够通过从4个引脚 X+、X-、Y+和 Y-添加0.01uF 的电容来解决这个问题、这是您的产品说明书建议的–添加电容。 但是、在校准之后有一点变慢。 返回坐标是非线性的。 我需要2点以上的校准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放置电容器后问题就会发生。 如果是这样、我建议减小至1n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器不应影响其他响应。 它应该增加时间、而不是增加值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问,如果没有电容器返回的 坐标线性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是完整的、而是更好的。 我想我们不能使用我们现在正在使用的2点校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/an/slyt277/slyt277.pdf?ts = 1718046625805&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTSC2008

    在没有电容器的情况下、您是否尝试过使用2个独立面板?

    面板的数据表是否提供任何有关未对齐的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、您好。

    我们在固件中遇到一个错误、其中 PD [1-0]始终设置为10。 我们对其进行了修改、默认值为10。当触摸并中断屏幕时、我们将其切换为01、屏蔽中断并执行读取。 这样在没有电容器的情况下可提供一致且良好的值。 10nF 使触摸屏的轮廓在触摸到极点时类似于平行四边形。 您知道原因吗?

    1nF 的效果与"无电容器"一样好、但我不确定1nF 是否足以吸收系统中的噪声。 如果没有电容器、一些器件会拾取噪声、IC 会不断中断。

    我们将使用12位差分模式。

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能10n 正在集成触摸屏线路上的波形、从而提供您所看到的平行四边形效果。

    您或许可以尝试使用2n2来查看是否可以获得最佳折衷方案。

    电容器是否直接放置在引脚之间?

    此外、您可以尝试将1个探头通道放置在 Y+上、 将另一个探头放置在 X+上并将手指移动到面板上。 当 Y+为高电平时、当手指移动时、X+波形应该在电平上变化。 这样可指示电容器的任何积分效应