This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:最小采集时间计算

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386216/ads7038-q1-minimum-acquisition-time-calculation

器件型号:ADS7038-Q1

工具与软件:

您好!

我正在监控直流电压信号、并使用 ADC 通道外部的1KR 电阻和100nF 电容器。

根据《 在没有放大器的情况下驱动 SAR ADC 的视频》(youtube.com) 、我考虑了相同的公式并计算了最小采集时间、但我是负值。

如何计算 Tacq 最小值? 是否有其他不同的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    简单地说、自然对数函数的参数小于1将得到负结果。 为了解决这个问题、我们需要分子大于分母。 实际上、这意味着减小 C_filt 值的值。 现在、它太高了。 1nF 等值应该更适合该公式以及 系统的精度。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    该公式仅适用于连续/自主模式右? 对于单次转换/手动模式、可以看到公式:tacqmin = Rfilt*(Cfilt+csh)*ln(2)。 在此、我认为可以使用更大的电容(100nF)、因为我们得到正值、并且还会定期监测、比如说100ms 一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishwas:

    在这些速率下、应该可以像您提到的那样使用更大的电容器、但关于为何选择在设计中保留电容器、还有其他具体原因吗?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    我们仅用于滤除噪声没有特殊的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 感谢您的分享!