This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138-Q1:ADS7138QRTERQ1最大电压

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387047/ads7138-q1-ads7138qrterq1-maximum-voltage

器件型号:ADS7138-Q1

工具与软件:

您好!

我将 AIN7 连接到5V、其中4.12K 串联用于检测电源 电压5V。

它还可以。 IAM 担心超过数据表上的 AVDD+0.3V 额定值。

我有1.2mA 流经、我遇到了问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balaji:

    电流是我们应该关注的主要因素。 如果您确实使用了这些限流电阻器、那就没有问题了。

    此致、
    Joel