This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:耳罩设备上的 ADS1299 EEG 测量电极!!!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386994/ads1299-ads1299-eeg-measurement-electrode-on-ear-pod-device

器件型号:ADS1299

工具与软件:

大家好!

我正在设计一种 具有测量人耳上 EEG 的功能的耳罩器件。

概念是两个箱将通过一根导线连接在一起、并且在导线的中心没有主模块、只有两个箱连接在一起。

据我所知、要测量 EEG 信号、我们需要使用以下电极:1个或多个电极连接到通道 IN1P、IN2P、... 在 ADS1299芯片中、1个 CMS 电极为参考电极、1个偏置电极。

您能帮助我确定耳朵的最佳位置以及我需要使用的电极吗?

可以去除偏置电极吗? 或者是否必须同时使用 CMS 和偏置电极?

希望很快就能收到你们的反馈。

非常感谢

此致

Hiep Le

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiep、

    感谢您关注我们的 ADS1299。

    偏置电极和基准电极的用途不同、对于 EMG 和 EEG 应用都是必需的。 参考电极是通常为所有通道所共用的输入信号。 偏置电极是输出信号、用于在人体上建立共模偏置电压。 这可确保输入信号处于模拟前端电路可接受的输入电压范围内。

    电极采集生物电势信号的精确定位并不是我们所具备的专业知识所能提供的建议。 您必须根据自己的研究和试验来确定最佳的电极定位。

    此致、

    Ryan