This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:什么是导联、电极和通道?

Guru**** 2770165 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387296/ads1194-what-is-lead-electrode-and-channel

器件型号:ADS1194

工具与软件:

你(们)好、

 ECG AFE 中存在的导联、电极和通道是什么?

在  ADS1194中、 说明显示它是3导联、5导联或6导联病人监护系统 . 但有一个 AFE 中仅存在四个通道。

AFE 中的电极和通道是否相同?

请澄清一下。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    通道是指 ADS1194中的 ADC 内核数。 因此、ADS1194具有四个同步采样 Δ-Σ ADC、每个 ADC 转换 INxP 和 INxN 输入引脚上的差分输入电压。

    电极和导联可以在各种配置中映射到这四个通道。 要了解更多信息、请查看 BIOFAQ E2E 页面上链接的模拟潜在客户衍生视频。

    此致、

    Ryan