This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:快速重新配置接口- DDS 模式

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1383431/dac39rf10-fast-reconfiguration-interface--dds-mode

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

如果在 DDS 模式下使用快速重新配置接口、是否应在每次切换和发送频率时切换 DP_EN? 请提供有关 DDS-FR 接口的详细寄存器初始化步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepa、  

    无需切换 DP_EN 即可使用 FR 接口调整器件上任何 NCO 的频字。 如果更新了频率字并且提供了必要的同步源、则 NCO 将更改频率、而 NCO 将更新其频率。

    如果您遵循数据表中 DDS 模式的启动过程(当前数据表的第8.1.2节)、然后设置 FR_EN、 这就是 所需的全部。 此时、您可以通过更新 NCO 频率和相位字。 快速重新配置寄存器空间。 FR 接口。  

    Matt