This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:电源

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387216/ads1261-power-supply

器件型号:ADS1261

工具与软件:

各位同事、大家好!

电阻桥的电源电压是否必须精确、或者是否需要足够的开关稳压器?

ADS1261的 AVDD 电位和电阻桥的电源是否必须由同一电源供电、或者 AVDD 和电阻桥的电源是否来自不同的电源?

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daria Kiseleva,

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:  

    当然、

    此致、

    Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Daria Kiseleva,

    通常、电桥是按比例测量的、其中电桥的激励源与基准电压的使用相同。 然后、激励电压的任何变化在输入信号和基准中都能看到、因此会被抵消

    因此、设计人员通常只使用同一个 LDO 为 AVDD、电桥和基准供电、因为它是最简单的解决方案。 但严格意义上来说、这不是必需的、尤其是在电桥激励电压大于 ADC AVDD 电压的情况下。 例如、激励= 10V、但 ADC 最多只能支持5V

    有关更多详细信息、请参考我们的电阻式电桥设计指南: https://www.ti.com/lit/an/sbaa532a/sbaa532a.pdf?ts = 1721048595475

    -Bryan