This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4432EVM:AFE4432EVM

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385636/afe4432evm-afe4432evm

器件型号:AFE4432EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4432

工具与软件:

大家好、团队成员:

主题: AFE4432演示板软件和 Excel 集成存在问题。

我目前使用软件版本 v6.0.0和 Excel 版本 v0.9来测试 AFE4432演示板。 在测试过程中、我主要遇到了以下问题:

  1. 寄存器设置选项卡已禁用 :即使将设置配置导入 GUI 后、"Register Settings"(寄存器设置)选项卡仍保持禁用状态。 这可防止我根据需要访问和修改寄存器设置。

  2. 结果中未启用滤波器设置 :尽管在软件中启用了过滤器设置、但这些设置似乎不会应用或反映在结果中。

这些问题对于我们的评估和开发过程至关重要。 请你立即协助处理这些问题。 具体而言、我希望:

  • 有关如何在导入配置后启用"Register Settings"选项卡的指导。
  • 确保正确应用滤波器设置并将其反映在结果中的步骤。

如果有任何软件更新、补丁或特定配置可以解决这些问题、请提供实施所需的说明或文件。

感谢您的帮助。 我期待着你的迅速反应。

此致、

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我希望跟进之前发送的电子邮件、该电子邮件介绍了我在使用 AFE4432演示板软件时遇到的问题。 如前所述、导入配置后"Register Settings"选项卡保持禁用状态、以及滤波器设置未在结果中正确应用、会遇到困难。

    这些问题对于我们的评估和开发过程至关重要。 您能否优先提供帮助以解决这些问题? 具体而言、我非常感谢:

    • 有关在导入配置后启用"Register Settings"选项卡的指导。
    • 确保正确应用滤波器设置并将其反映在结果中的步骤。

    此外、如果有任何软件更新、补丁或特定配置可用于解决这些问题、请提供必要的说明或文件。

    此致、

    Sathiya