This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760EVM:在 Windows 10或11下运行

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387743/dac8760evm-operation-with-windows-10-or-11

器件型号:DAC8760EVM

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

根据 DAC8760EVM 用户指南、它在 Windows 7中操作。

我想将   DAC8760EVM 与 Windows 10或11一起使用。

它是否正常运行?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    DAC8760EVM 软件 GUI 于2013年左右发布。 这意味着 GUI 是在 Windows 10或11推出之前在 Windows 7环境中开发的。  

    话虽如此、我的确在 Windows 10环境中使用了 DAC8760EVM GUI、但没有任何问题。 我 最近开始 在 Windows 11上运行、我想我已经在这种环境中使用了 DAC8760EVM GUI。 我预计在这两个系统上运行时都不会出现任何问题、

    Joseph Wu