This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:AED 前端

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387515/ads1292r-aed-frontend

器件型号:ADS1292R

工具与软件:

我正在开发自动除颤器、ECG 信号只能通过2个电极获取、不能插入 RLD 连接来降低共模信号。 系统要求测量经胸阻抗以确定放电能量、并在复苏期间监测胸部按压。 我没有找到一个参考设计,但只有几个想法,我绘制了第一个方案如下,为简单起见,我只显示两个输入之一,另一个是相同的:

我能否对这一实施方案有一些评论?

使用 Rldout 来减少共模信号是一个好主意、或者使用电阻分频器来获得1/2 V_Ana 会更好吗?

根据我们的经验、如果(出于其他考虑)我将一个4K7电阻器与 TVS 并联、ECG 信号是否会受到显著干扰、或者我这样做是否不会产生重大后果?

感谢您的友好回答、Paolo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您发帖。

    此 MΩ 采用连接到 RLDOUT 的68k Ω 上拉电阻器看起来正常。 您可以将输入交流耦合电容器(如 C172)降低至0.1µF 并提高高通转角频率。

    4.7kΩ 与 TVS 二极管并联的用途是什么? 我不相信这会适用于此应用、因为它会显著降低模拟前端的输入阻抗

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    您能联系我吗?我有 很多关于 AED 的经验。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    关于前端的阻抗是的、是的、我也对输入阻抗有疑问、但在该位置使用电阻器将非常方便。 我认为、由于患者的阻抗介于30和150欧姆之间(至少如果我们指的是可除颤的患者)、因此不应过度改变信号。
    之所以需要该电阻、是因为我想使用安全继电器将患者与除颤期间使用的高压电路隔离开来、以便将由两个1K 电阻构成的保护电路和充电器与患者断开连接、这样放电会吸收大部分能量、从而将大部分能量引导至患者。
    然而、由于法规要求无论如何都要记录放电、我无论如何都会放置两个高值电阻器来在 ECG 部分上接收脉冲、此时、再插入两个电阻器来形成分压器将使我不会使 ADC 饱和、并不仅记录放电已发生的事实、而且还记录电压趋势。
    实际上、输入阻抗将变为大约10k Ω、比患者的阻抗高一个数量级、这就是我希望它不会对 ECG 读数干扰过大的原因。

    无论如何,如果两个电阻器在心脏监测过程中造成太多问题,我总是可以决定不安装它们,但正如我已经说过的,我希望能够准确地监测放电过程。
    显然、对这一问题的任何想法都是欢迎的。
    Paolo Rozzi.
    Sint é leia SRL.