This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:DAC 断电输出顺从性

Guru**** 2509305 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1376244/afe7225-dac-powerdown-output-compliance

器件型号:AFE7225

工具与软件:

您好!

我已经在系统中看完了 AFE7225的设计、想知道在 DAC 断电(通过寄存器0x207)时规定的输出电压顺从性是否有效。

我一直计划实施数据表和应用手册 SLAA399中建议的上拉至5V 的电阻分压器负载网络、但这些示例在 DAC 未通电时似乎超出了合规范围(AVDD +/- 0.5V)。 例如、在 SLAA399中的图6中、当 DAC 断电(无直流偏置)时、引脚电压将为3.8V、超出了顺从范围。  在我的当前设计中、关闭时引脚处的电压为4V (与应用手册类似)。 当然、打开 DAC 后、偏置电流开始流动、电压将恢复到顺从范围。

总体而言、我想知道这是否符合预期、我们只需要担心 DAC 上电时的顺从范围、或者这是否是偏置 DAC 的不正确方法?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了增加一些额外的说明、数据表提到了以下内容:

    • 寄存器0x103:"TX_DIS–禁用 TX 中两个通道的数字信号链。 数字信号链中的所有块都断电、输出为 DAC 中间码。 注意:在该模式下、DAC 不会断电。" 因此、在这种禁用/断电状态下、DAC 似乎保持在中间码、从而保持输出端的预期偏置电压
    • 寄存器0x207:"reg_pdn_tx:关闭发送器电源(即两个 DAC)。" 在该状态(以及其他 PDN 状态)下、它不会指定 DAC 处于什么状态(它们也是中间代码吗?)

    所以,原来的帖子是真正问以下问题:

    1. 在各种断电模式下、DAC 是始终保持在中间代码、还是存在 DAC 实际断电并且不对任一引脚拉电流的状态?
    2. 如果 DAC 完全断电、I/O 是否能够处理电阻分压器网络产生的较大电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brady、

    在任何高于绝对最大额定值的时刻、都不能对引脚施加电压、否则这些引脚将损坏。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、虽然数据表似乎没有指定 DAC 输出引脚的最大额定值(第9页)、但我的问题是引脚不能超过最大额定值。

    上一主题似乎证实了我的初始注释与寄存器0x103 (https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/337758/afe7225-dac)有关、实质上是说 DAC 默认位于中间代码。  

    我唯一的困惑在于、当 DAC 处于"关闭"状态(可以通过 PDN 引脚的全局断电、寄存器0x207要求关闭芯片内的大多数电路)时、是 DAC 仍处于中间代码状态(如寄存器0x103的情况)、还是输出完全关闭、且未向任一引脚拉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brady、

    您的正确之处在于、它没有直接为 DAC 输出指定最大额定值、但不能超过 AVDD3绝对最大值、即3.6V。

    DAC 输出似乎仍然开启、并通过电流消耗将输出保持在中间代码。

    此致、

    Geoff