This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1418EVM:TSW1418EVM

Guru**** 2983860 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW1418EVM, ADC3683EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1382980/tsw1418evm-tsw1418evm

器件型号:TSW1418EVM
主题中讨论的其他器件: ADC3683EVM

工具与软件:


我在 NASA 肯尼迪航天中心工作。 我们的一个研究团队希望购买器件 TSW1418EVM 进行实验室设计工作。 NASA 要求原产国授权购买此物品。 有人可以为 TSW1418EVM 提供 COFO 吗?


谢谢!
Avis Upton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avis:

    我从未听说过这份文件。 您是否需要 EVM 制造和组装位置证明?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NASA 将 TSW1418EVM 和 ADC3683EVM 视为德州仪器(TI)的产品。  NASA IT 专家需要某些信息来批准购买这些 IT 项目。

    必填信息:

    每个产品的原产国/地区(TSW1418EVM 和 ADC3683EVM)

    是否在美国对每个产品进行了最终测试?

    如果没有这些信息、NASA IT 专家将批准我们购买 TSW1418EVM 和 ADC3683EVM 的申请。

    感谢您的帮助、

    Avis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avis、

    是的、两块电路板的最终组装和测试均在德克萨斯州普莱诺的当地工厂完成。  您是否需要任何其他信息?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个零件的原产国均为美国?   请确认。

    谢谢!

    Avis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两个部件均在美国组装。

    此致、

    Geoff