This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:无励磁电流

Guru**** 2390935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385823/ads124s08-no-exitation-current

器件型号:ADS124S08

工具与软件:

您好!  

设计了一个使用 RTD 测量温度的电路。 SPI 接口工作正常、但激励电流为零、但设置为1uA。附加了原理图。  

模拟电压和数字电压为3.3V、

励磁电流为1mA、

使用 PT 1000 RTD。

 AIN0配置为电流源引脚。

还需要考虑哪些其他因素来实现电流。 ? 电流源路径中的余量是否为0.7V?

谢谢!

Sobin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sobin:

    您的图片太小而无法阅读、请重新上传。 您是否通过基准控制寄存器内的 REFREFCON[1:0]位启用了内部电压基准?  即使使用比例式测量、也必须将其打开并通电才能使用 IDAC。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我已上传原理图。

    由于  REFP0和 REFN0配置为测量 RTD RSENSE 两端的电压、因此启用 REFP1和 REFN1是否可以正常运行。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:  

    现在 Sobin 带来的问题已经解决。 现在、我们能够从转换器进行写入、但无法进行读取。 您能在这方面提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    在上一个查询中、我们尝试通过将 START/SYNC 和 DRDY 设为低电平来读取转换值。 但我们始终得到负值255。 您能否确认我们在阅读中缺少任何基本配置? 您能否详细解释如何使用命令进行读取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    您问:由于 REFP0和 REFN0配置为测量 RTD RSENSE 两端的电压、因此启用 REFP1和 REFN1是否可以。

    DL:不能启用 REFP1/REFN1、因为使用 REFP0/REFN0 进行比例测量、必须将 REFSEL[1:0]设置为00才能选择 REFP0/REFN0。  您可以通过 REF 寄存器中的位5启用正基准缓冲器、但通过 REF 寄存器中的位4禁用负基准缓冲器。

    你的问题:  添加到上一个查询中、我们将尝试通过将 START/SYNC 和 DRDY 设为低电平来读取转换后的值。 但我们始终得到负值255。 您能否确认我们在阅读中缺少任何基本配置? 您能否详细解释如何使用命令进行读取?

    DL:您是否使用 start 命令启动转换?  您使用的是单次转换模式还是连续转换模式? ADS124S08数据表提供了有关读取转换数据的详细信息、请参阅数据表中的9.4.4转换模式部分。 请上传时序图、这将对您有所帮助。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    是的、我们使用 start 命令来启动转换。 我们尝试了 单次和 连续转换模式。 但无法读取转换后的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    我们有以下固件配置详细信息。 请您验证并尽快回复。

    e2e.ti.com/.../ReadTimingDiagram.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    根据文档中的操作流程、您正在使用硬件 START 引脚、而不是转换的 START 命令、请仔细检查。

    如果您使用 START 引脚启动转换、它应在默认转换模式-连续转换模式下保持高电平。

    要在单次转换模式下启动转换、应通过首先将数据速率寄存器(04h)中的 MODE 位置1、将器件配置为单次转换模式、然后切换 START 引脚并读取转换数据。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    是的、我们使用硬件启动引脚进行转换。 我们为 AVDD 和 IOVDD、DVDD 全部提供3.3V 电压。 因为我们无法从 ADC 读取任何值。 REFCOM 为2.5V、IDAC= 1mA。RTD 和基准电阻器上存在压降、所有情况都良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    加上前面的注释、您能否说明上电模式、待机模式和转换模式下以下信号的状态?

    芯片选择

    2.CLK

    DRDY

    4.启动/同步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopika:

    您会产生混淆、因为您之前说过 "我们正在使用 START 命令启动转换"、现在您说过"我们正在使用硬件 START 引脚进行转换"、但无论如何、我现在都很清楚。 为 AVDD 和 IOVDD、DVDD 提供所有3.3V 电压是正常的、但当 AVDD 为3.3V 而不是5V 时、IDAC 引脚上的顺从电压将受到更大限制。

    使用的是同一个工程吗 纳雷什·帕特尔 发布的内容一样吗? 你们都有完全相同的原理图。

    ADS124S08:接收到的数据始终为0值

    BR、

    戴尔