This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG 中的 SRB 和偏置功能

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387003/ads1299-srb-and-bias-functionality-in-eeg

器件型号:ADS1299

工具与软件:

您好!

我在理解 SRB1、SRB2和 BIAS 功能的功能时遇到了一些问题。  

该项目的目的是从8个输入中读取 EEG 数据。

可以将 INxN 输入稳定到 SRB 基准? 我只想将电极连接到 INxP 输入。 如果是、我应该如何修改寄存器?

另一方面、据我所知、偏置是为了提供参考信号以降低信号噪声。 但在阅读了数据表之后、我仍然不知道如何配置和连接它。

有任何帮助吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    请参阅下面的图73以了解 ADS1299的单端配置。 CHANNELS 寄存器设置可以保持如常配置(正常电极输入、增益= xxx)。 您需要进行的唯一更改是写入 MISC1寄存器(15h)并将 SRB1位设置为1b (位5)。  

    偏置放大器的默认设置将其配置为连接到内部1/2 Vs 偏置电压=(AVDD+AVSS)/2的缓冲放大器。 这将是最简单的起点。 然后、可以通过启用相应的 BIAS_SENSP 和 BIAS_SENSN 寄存器位(BIASP1、BIASP2等)、在共模推导求和电路中添加一些输入电极。 在偏置放大器电路中增加2或3个输入电极有助于减少耦合到人体上的共模噪声干扰。 无需 将所有输入电极连接至偏置放大器。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    感谢您的答复!

    关于 SRB1、如果我打开 MISC 第5位、我是否应该关闭 CONFIG3寄存器的 PD_REBUF 位? 或者这两个位之间没有关系?  

    关于偏置、我在 ADS1299的偏置引脚排列中采用了以下方案:

    可以使用 BIAS_DRV 作为 BIAS 引脚、而不是使用任何 INx 输入? 在这种情况下、我应该如何对配置进行任何更改?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    BIASREF 与内部基准电压(VREF)无关。 Vref 是 ADC 基准、该基准与差分输入电压进行比较以 生成比例输出代码。  默认情况下、内部基准断电。 外部基准可用于需要更高精度或改进漂移性能的应用。  否则、您可以 通过将 NPD_REFBUF 位设置为1b 来启用内部基准。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    考虑到偏置方案、我是否可以将 BIAS_DRV 用作 NOISE_CANCEL 引脚并将 SRB1用作基准引脚?  

    我是否必须为此目的更改配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pablo:

    是的、BIAS_DRV 网络名称直接是内部偏置放大器的输出端。 JP1.2和 JP17.1上提供该信号。 SRB1输入(即参考电极)可以连接到 JP25引脚6、且 JP8处于[1-2]位置。

    此致、

    Ryan