This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:最大 I2C 时钟速度

Guru**** 2504685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388383/dac7678-maximum-i2c-clock-speed

器件型号:DAC7678

工具与软件:

从数据表可以看出、DAC 支持3个 I2C 标准:

1.标准模式(100kHz)

2.快速模式(400kHz)

3.高速模式(3.4MHz)

意外地、我为1MHz 配置了 MCU 的 I2C 时钟速度、并在几个月前发布了一款产品。  我刚刚审查了与该 DAC 相关的固件、我注意到、根据数据表、I2C 时钟最大速度为400kHz。  然而,我似乎从未有一个问题在1MHz。

我 想知道数据表是否不是最新的、DAC 是否实际上支持"超快速模式"(1MHz)?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这不在规格表中、但器件支持超快速模式、没有特殊要求。 我不确定他们为什么没有将其添加到 I2C 规格表中。 我将请求您对数据表进行编辑。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    在数据表的后面部分、该文本提到该器件支持快速+模式:

    如果您未遇到任何问题、则可以继续按原样使用您的设计。  它看起来像是明确声明的快速模式+、因为我们不满足 tt 总线标准中指定的低电平输出电流、但该器件可以支持快速模式+的数据速度。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katlynee!