This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:偏移校准

Guru**** 2534750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388368/ads7142-q1-offset-calibration

器件型号:ADS7142-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在"后置偏移校准"的测试条件下、偏移误差(EO)定义为+/-4LSB 最大值、如下所示。

如果我使用内部校准机制、我想仔细检查偏移误差可以校准为低至+/-4LSB 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinji-San,

    是的、校准后偏移误差应低于+/- 4 LSB。 上电时、器件会自动校准失调电压、但也可以通过设置 OFFSET_CAL 寄存器中的 TRIG_OFFCAL 位来校准失调电压。

    此致、
    Joel