This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:过滤基准"低侧"4线 RTD 比例测量的最佳方法是什么? 文档中的双重建议。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1148, ADS1262, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388305/ads1263-what-is-the-best-way-to-filter-the-reference-low-side-4-wire-rtd-ratiometric-measurement-dual-proposal-in-docs

器件型号:ADS1263
主题中讨论的其他器件:ADS1248ADS1148ADS1262、

工具与软件:

您好!

我正在尝试以比例式方式实现四线 RTD PT100测量(结果非常准确)。

在该方案中、"低侧"基准电阻(0.01%)与1mA 电流激励相结合、产生基准电压。

由于测量是比例式的、因此我们必须匹配共模和差模的基准和测量输入滤波器。

我在 TI 文档中找到了两种不同的方法来完成此操作:

-在 应用手册 《使用 ADS1148和 ADS1248系列器件进行 RTD 比例测量和滤波》、sbaa201a.pdf、第二页上、 基准输入端的滤波器由两个串联电阻器和三个用于共模(CM)和差模(DM)的电容器组成。  与测量输入滤波器的拓扑结构相同。

-在文档"具有低侧基准的四线 PT100 RTD 测量电路"中, SBAA336A–2018年12月–2020年3月修订,在第1页上,我们可以看到基准输入滤波器仅由一个电阻器和一个电容器(简单的低通差分滤波器)组成。 第3页上表示"由于 REFN0设置为接地、因此去除了共模滤波。"

根据我的理解、共模的定义类似于差模的一半、然后差模是共模的+和-差模的1/2差模电压。 因此、如果 REF1 = 2V 且 REF0 = 0V、则 CM = 1V 且 DM = 2V (CM = 1V 时为+1V 和-1V)。

因此、我想知道在4线 PT100比例测量中、用于 ADS1262或 ADS1263的基准输入的最佳滤波器是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien Buisson:

    我不知道这个问题有一个"正确"的答案

    通过 REFN 上的滤波器元件、任何潜在的共模噪声都可能被滤除。 但是、 共模电容器+电阻器之间的不匹配可能导致共模噪声、进而导致差分噪声。  此外、某些器件无法支持连接到 AVSS 的缓冲基准、因此无法进行该配置。 幸运的是、ADS1263不是这些器件之一

    如果 REFN 上没有滤波器元件、则没有滤波器、但 REFN 直接接地。 不过、这里假设该节点非常稳定、可能会产生更好的结果。

    同样、没有明确的正确答案、只有一些事项需要您考虑

    -Bryan