This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:在启用内部基准的情况下、电流源和测量不工作

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1387878/ads1261-current-source-and-measurement-not-working-with-internal-reference-enabled

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS1263

工具与软件:

在一种新设计中、ADS1261用于测量2线制 PT1000温度和压力传感器。 则使用内部电流源。  

根据数据表、需要启用内部基准(REFENB)来启用电流源。 启用内部基准后、测量无法正常工作、两个电流源都未处于活动状态。

如果  REFENB 被禁用、则测量会工作、但当然、不应用错误的值作为电流源。

测量通过 SPI 命令启动并设置为连续模式。

我之前使用 ADS1263在类似的设置下进行压力测量、但没有问题。

您能否检查还应该设置哪些设置来启动进行测量的电流源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kupe:

    欢迎来到 E2E 论坛。

    当您说"内部基准启用时、测量不工作"时、您是否认为 RTD (PT1000)测量不工作? 您能说明一下"两个电流源都未激活"吗? 启用内部基准时、仍然可以在 ADC 上使用 IDAC。

    当你说"如果 REFENB 被禁用,测量是工作的,但当然,有错误的值作为电流源不应用",我相信这是 RTD 测量, . 对于传感器激励电流源的运行、应该启用内部基准。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、问题出在模拟电源上、因为电流源被激活时、它低于4.75V、并且 ADC 转换无法工作。

    现在一切都正常。

    感谢您的支持!