This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:上电序列

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1386694/ads1278-sp-power-up-sequence

器件型号:ADS1278-SP
主题中讨论的其他器件:ADS1278

工具与软件:

嗨、团队:

请允许我在下面确认、以防万一。

您能否说明他们在确定电源时序时是否需要遵守任何时间限制?
数据表中的10条电源建议中没有关于时间限制的相关降低。

此致、

高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高桥纪之

    您能否通过在主题跟踪工具包的"备注"部分中发布客户名称来帮助我们跟踪此机会?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    我发布了。

    此致、

    高桥则之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     高桥纪之

    感谢您提供所需的信息

    ADS1278的加电顺序只为内部加电复位电路的正确运行而要求。  只要 DVDD 在 IOVDD 开始斜升之前达到1V 或更高、并且 IOVDD 在 AVDD 开始斜升之前达到1V 或更高、内部上电电路就会正常运行。 然后、每个电源轨之间的时间取决于斜坡速率。  如果是1V/500uS、那么您将需要等待500uS、但如果要快得多、例如1V/100uS、那么您只需要每个电源轨之间有100uS。

    请注意、即使您满足所有上电要求、我们仍建议在所有电源达到标称电平且数据首先出现后将/SYNC 引脚置为有效。  这样可确保在电源关断且旁路电容器在重新上电之前没有足够时间完全放电的情况下正常运行。

    -Bryan