This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1178:ADS1178

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1388005/ads1178-ads1178

器件型号:ADS1178

工具与软件:

您好!

我已经在其中一个设计中使用了"ADS1178IPAPR"器件来读取模拟数据。 下面是连接。 下面是电路板上设置的一些配置。 但我在获取 DRDY 信号时遇到问题。 有什么建议吗?

配置:

格式[2:0]- 000

模式:0

测试0:1:00

CLKDIV–3.3V

IOVDD-3.3V

DVDD - 1.8V

AVDD- 5V

CLK - 27MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pradeep、您好!

    您的配置看起来不错。 您的电路在 GND_ADC 和 GND 接地之间是否有任何连接?

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。 否、我在 GND_ADC 和 GND 之间没有任何连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi 发现问题是由于 Sync# ping 导致的。 我们需要将 Sync#引脚保持在高电平以启动转换。 当我将 Sync#引脚设为高电平时、DRDY 信号开始出现。 感谢您的答复。