This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5828:引脚控制和寄存器控制、哪一个是主控制?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1374267/afe5828-pin-control-and-register-control-which-one-dominant

器件型号:AFE5828

工具与软件:

尊敬的专家:

您知道 AFE5828的某些功能可以通过特定引脚或寄存器位进行控制。 我的问题是有关引脚和寄存器可控制的功能、哪个功能将占主导地位?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIN 具有最高优先级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如果通过引脚配置(strap)禁用了某个功能、该功能是否可以通过寄存器启用? 或者、如果可以通过寄存器禁用某个功能、而通过引脚禁用该功能?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、引脚控制是启用的。 然后,如果你想通过寄存器控制,有一个位来启用它. 这将选择从引脚或寄存器中获取。  

    即使此功能从引脚禁用、您也可以从寄存器启用。  

    希望这是明确的。 如果您没有遵循,我们可以看到您的要求的特定引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您对此问题的回答。 但我仍然没有得到很好的确认。 让我们继续本主题。 以 DIS_LNA_INTEG 引脚和 LNA_HPF_DIS 寄存器位为例。 这两个引脚都用于禁用 HPF1、并且都为高电平有效。 我的理解是、HPF1的状态将由 DIS_LNA_INTEG"ORing" LNA_HPF_DIS 决定。 也就是说、只要 DIS_LNA_INTEG 或 LNA_HPF_DIS 处于活动状态、HPF 就会被禁用?

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 在这种特定情况下,没有具体的位说从引脚或寄存器中选择它。   只要 DIS_LNA_INTEG 或 LNA_HPF_DIS 处于活动状态、便会禁用 HPF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!