This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663:ADC3663 PCB 布局

Guru**** 2817095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1385320/adc3663-adc3663-pcb-layout

器件型号:ADC3663

工具与软件:

嗨、团队:

 1.当时钟 和模拟设备在印刷电路板布局区域时,是否会造成干扰和噪音? 期待您的评论、谢谢。

2. 标记为蓝色和标记为红色的含义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    1) 1)噪声可能会耦合到模拟输入端、但由于距离的原因不太可能耦合到时钟。

    2) 2)红色是模拟输入侧蓝色是数字输出

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    感谢您的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    时钟是否会影响模拟区域的信号?  对 PCB 布局有任何建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Enhui、

    如果您担心时钟耦合、则时钟应布置在与模拟输入不同的层上

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff:

    明白了、非常感谢。